欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

压铸的特点及注意事项

  • 2023.12.15 10:06:27
  • 米思米
  • 3400

压铸是铸造技术的一种,也被称为压力铸造。在压铸中,将熔融状态的有色金属流入模具中以形成各种形状。用压铸法制造出的零部件被应用于汽车、家用电器、复印机和缝纫机等诸多产品。

 压铸的特点及注意事项

01所谓压铸是?其主要特点与图纸标记

压铸的特点及注意事项

压铸是让有色金属熔融,并在加压的情况下让其流入模具中。由于使用模具,所以适合进行大量生产。不同于其他铸造方式,压铸需要加压,所以具有尺寸精度优秀的特点。此外,由于并非使用砂型而是采用模具,所以成品表面光滑。

压铸适用于钣金工艺难以加工出的复杂形状,或者因强度不够而无法采用树脂材料的产品。由于可以加工出复杂的三维形状,所以具有自由度比钣金工艺更高、成品率比切削加工更高的特点。

但与此相对,无法用于加工管道以及中空形状。此外,由于使用模具,也不太适合诸如悬垂等向内侧凸出的形状以及侧面的孔等形状。

压铸主要使用铝合金、锌合金、镁合金、铜等材料。尤其是铝合金和锌合金的使用最为广泛。在图纸上铝合金压铸标注为ADC、锌合金压铸标注为ZDC。

02铝合金压铸与锌合金压铸的特点

压铸的特点及注意事项

铝压铸件具有非常轻、比锌压铸件更坚固、长期使用后尺寸变化少的特点。因此,广泛应用于汽车变速箱外壳等诸多零部件上。此外,利用其导热性好的特性,还用于兼作散热板的外壳等。

而锌压铸件比铝压铸件重,同时强度不高。但是其加工性非常好,可以制作出比铝压铸件更加复杂且高精度的零部件。适用于对强度要求不高、形状优美的零部件制造。常用于制造汽车零部件以及产业机械的结构件部分。此外因为易于进行表面处理,所以也被用于制造家具的把手等。

压铸产品的尺寸精度作为铸造来说是比较高的,但是与切削加工相比则不算高。因此很多情况下,在进行组装前,会预先对压铸件之间的配合面以及安装其他零部件的安装部位、螺丝的紧固面等位置实施切削或磨削等机械加工。

03使用压铸时的注意事项

压铸的特点及注意事项

量产性优异、易于加工出复杂形状的压铸工艺同样也有其缺点。压铸的主要缺点如下所示。

●与切削加工相比,即使采用同种材料,成品强度也较低

当在加压情况下让熔融金属流动时,会出现空气混入等问题,即使是采用同样的铝材或锌材,也会导致制造出的零部件强度低于切削等工艺。尽管有注入熔融金属时让模具内处于真空状态等改善方法,但想要完全改善这一问题需要很高的成本。

●初期费用高

压铸必须使用模具,且必须注入熔融金属,所以生产设备价格昂贵。因此如果没有类似于汽车这样大规模量产的预期,可能无法获得相应的初期投资。

04 总结

压铸工艺主要用于铝压铸件和锌压铸件。铝压铸件具有轻而坚固、易于导热的特点。锌压铸件具有加工性好、尺寸精度高的特点。请充分运用各自的特点,选择相应的加工方法。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities